欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

告别传统束缚,米思米直线电机模组四大升级助力产业升级

  • 2023.10.08 11:15:45
  • 米思米
  • 1823

在当今复杂多变的经济环境中,降本增效已成为企业发展的关键词。各行业纷纷探索更高效、更经济的生产运营模式,以应对市场的挑战。作为服务制造业近60年的米思米,我们深刻理解客户在追求高效生产中的需求与痛点,并致力于通过技术创新,推出能够引领产业升级的新产品。


米思米直线电机模组,正是我们针对传统丝杠模组存在的诸多痛点,精心打造的一款高效、可靠的传动解决方案。相比传统丝杠模组,米思米直线电机模组在多个方面实现了重大升级,为产业升级注入了新的动力。


米思米直线电机模组.jpeg


 一、闭环控制系统,确保精确稳定                                                                                                                                      


传统丝杠模组由于采用开环控制,无法实时监控滑台动子位置,导致累积误差大,影响生产精度和稳定性。而米思米直线电机模组采用了闭环控制系统,通过高分辨率编码器实时监控滑台动子的位置,并根据实际情况做出调整,确保了生产的精确性和稳定性。这一创新设计,使得米思米直线电机模组能够实现365天24小时不间断运作,大大提高了生产效率,降低了时间成本。


 二、高速运动,提升生产效率                                                                                                                                             


在速度方面,传统丝杠模组往往无法满足高速运动的需求。而米思米直线电机模组通过省去中间的传动环节,实现了速度的显著提升。其最大速度可达2m/s,是传统丝杠模组的4倍之多。这一速度的提升,不仅提高了生产效率,还为企业带来了更多的市场机遇。同时,由于无机械发热现象,避免了因摩擦产生的热量对设备和产品的影响,进一步确保了生产的稳定性和可靠性。


 三、多滑台搭载,节省成本空间                                                                                                                                         


对于需要多个滑台的应用场景,传统丝杠模组显得力不从心。因为每个丝杠模组只能搭载一个滑台,导致成本高、设备体积大。而米思米直线电机模组则巧妙地解决了这一问题。它可以在同轴上搭载多个滑台,并且每个滑台都可以实现单独控制。这一设计不仅节省了设备空间和设备成本,还提高了生产的灵活性和效率。在多个滑台的应用场景中,米思米直线电机模组展现出了无可比拟的优势。


 四、长寿命设计,降低维护成本                                                                                                                                         


在维护方面,传统丝杠模组由于机械部件之间的摩擦和磨损,使用寿命相对较短,需要定期进行维修或更换。这不仅增加了企业的维护成本,还影响了生产的连续性和稳定性。而米思米直线电机模组则采用了磁悬浮原理,减少了摩擦带来的损耗,延长了使用寿命。这一设计不仅降低了企业的维护成本和时间成本,还提高了设备的可靠性和稳定性。


除了上述四大升级外,米思米直线电机模组还具有高性价比的优势。其采购成本相对较低,仅为传统丝杠模组的几分之一。这一价格优势使得米思米直线电机模组在性价比方面更具竞争力。


米思米直线电机模组对比.jpeg


米思米直线电机模组的推出不仅是对传统丝杠模组的一次全面升级更是对工业生产领域的一次重大革新。它以其独到的设计理念和卓越的性能表现赢得了市场的广泛认可。在未来的工业生产中米思米直线电机模组有望成为更多企业的首选设备为产业升级注入新的活力。


我们坚信通过米思米直线电机模组的广泛应用企业能够在激烈的市场竞争中脱颖而出实现更高质量的发展。同时我们也期待与更多的客户携手合作共同探索更高效、更经济的生产之道共创美好未来。


※本文中直接电机模组与传统丝杠模组对比,所示数值均根据米思米同规格丝杠模组为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities